MP9488 Vin 7-400v Vout 5V 220mA

buon giorno. io devo realizzare un piccolo alimentatore con uscita 5v e 220ma, questo alimentatore deve avere un ingresso che varia dai 7v ai 400v. questo alimentatore deve prendere energia direttamente da grandi moduli fotovoltaico
i pannelli solari in normali condizioni di luce ho misurato circa 270V , in altre anche 110V di conseguenza credo la massima tensione di ingresso dell’alimentatore sara circa 300V. ma se puo funzionare anche a 400v è maglio. normalmente il carico richiede circa 3/4ma. ma in determinate condizioni deve poter garantire 220ma. in pagina 18 del datasheet c’è lo schema. cosa devo modificare per ottenere 5 v in uscita?

the divider r1 - r2 has these values ​​r1 6k2 r2 5k. the equation in theory guarantees 5.7v, which could go down with the applied load. it’s correct?

Hi pietroruta,

Thanks for your question.
I’m not quite sure what you are asking in your first post, please translate your question to English.
As for your second post, yes if that is what you calculate for R1 and R2 using the equation on page 12 of the datasheet, then that is what you should achieve on Vout.
The output voltage could vary slightly with a larger load, but high efficiency can still be attained, as long as you follow the datasheet guidelines to minimize output ripple and maximize output voltage precision. You can also refer to the efficiency chart and transient load graph underneath the “Typical Performance Characteristics” on page 6.

Thanks,
Cindy